问题描述:
PL7平台下程序段如何添加行和列?所属产品线:
PL7解决方法:
PL7平台下程序段中不能独立添加行和列,但是可以在程序段中添加Rung(梯级)。对于TSX/PMX/PCX 57的PLC 可以加一个大小是16行11列的梯级,对于TSX37的PLC可以加一个大小是7行11列的梯级。行数根据PLC 的不同有16行和7行的区别,而列数都是11列。加梯级的方法如下:在Edit菜单下选择Insert rung添加梯级,添加后需要确认完成。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PL7平台下程序段中不能独立添加行和列,但是可以在程序段中添加Rung(梯级)。对于TSX/PMX/PCX 57的PLC 可以加一个大小是16行11列的梯级,对于TSX37的PLC可以加一个大小是7行11列的梯级。行数根据PLC 的不同有16行和7行的区别,而列数都是11列。加梯级的方法如下:在Edit菜单下选择Insert rung添加梯级,添加后需要确认完成。
是否有帮助?