我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如果在MT断路器中选择了带通讯的分合闸线圈,又不需要遥控功能,对接线有什么要求?
问题描述:
如果在MT断路器中选择了带通讯的分合闸线圈,又不需要遥控功能,对接线有什么要求?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

参照样本《低压空气断路器MT》的接线图,一定要注意不管你是否使用这第三根线,都必须要把它按要求接好,同时要注意只有在A3先得电,A2后得电的顺序下,才能保证正常工作。这就意味着A2端只能接常开接点,而不能接常闭点。否则就不能正常工作。