我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iCT安装时都应该注意什么?
问题描述:
iCT安装时都应该注意什么?

所属产品线:
iCT

解决方法:

安装时应尤其注意以下几点
1、使用环境、操作频率符合要求(如温、湿度等)。
2、根据选型表确定负载类型、容量是否合理(如照明灯具类型、该类灯具数量等)。
3、CT接触器有内部线圈,运行过程中处于带电吸合状态,会产生热量;主回路电流也会在导体、触点、接线端子处产生热量,必须注意保证其散热状况良好,元件安装时应注意留出散热通道,不应与其它元件紧密并排安装,或增加间隔片以加强散热,样本中已有此要求。
4、密闭场合、高温场合、与其它电器元件安装于同一盘柜内时应降容使用;建议选用容量大一规格接触器并进行降容校验。
5、不能应用于大电流启动的动力回路,否则可导致触点粘连、烧毁。
6、应使用与CT接触器耐热、阻燃性能相当的缆线。
7、现场调试期间应注意电压的稳定性,低电压可能导致触点压力低从而导致触点粘连、烧毁;电压过高可能导致线圈烧毁。
8、施工、装修期间应注意不要将打磨、切割等电机类负载从CT接触器下游取电源。
9、接线端子应垂直拧入,紧固力矩为1.4NM。