我们今天能为您提供什么帮助?

如何测试NSX断路器Micrologic脱扣单元的热记忆功能?

问题描述:
如何测试NSX断路器Micrologic脱扣单元的热记忆功能?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

用户可以通过LTU软件对热记忆功能进行测试。维护模块以及口袋电池的热记忆限制功能按钮可临时取消热记忆功能15分钟,在一次电流注入脱扣测试时,可获得热保护的真实脱扣时间,该测试限于施耐德服务部门人员执行。