我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam的供电电源, 能否交直流通用?供电电压允许波动范围?

问题描述:
Sepam的供电电源, 能否交直流通用?供电电压允许波动范围?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列

解决方法:

Sepam20/40的供电电源允许交直流通用,直流供电电压:24/250V DC

交流供电电压:110/240V AC;

Sepam80只能使用直流电源,供电电压:24/250V DC

供电电压允许波动范围:-20%~+10%。