我们今天能为您提供什么帮助?

CSH互感器与Sepam连接时的安装要求是什么?

问题描述:
CSH互感器与Sepam连接时的安装要求是什么?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

推荐使用的电缆:

铠装电缆,带镀锌铜编制带网屏蔽层

电缆最小横截面0.93mm2)(AWG 18)

单位长度电阻<100mΩ/m

最小介电强度:1000V

电缆屏蔽层通过Sepam接地,不要采用其他任何电缆接地方法。

Sepam连接电线电阻最大不能超过4Ω。