我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
CSH120/CSH200的输入电阻是多少?
问题描述:
CSH120/CSH200的输入电阻是多少?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

CSH是专用于Sepam 的零序CT。我们不能使用其他保护的时候使用CSH,也不能将其他的CT用于Sepam直接作为零序电流接入(除了使用CSH30/ACE990)。所以CSH的内阻工厂不提供。不过我们提供了连接CSH的电缆规格:最小电缆截面0.93平方毫米,单位长度电阻<100毫欧/米,最小绝缘电压:1000V。