FA306615
FA306615
我们今天能为您提供什么帮助?
Sepam的温度模块MET148-2可以配合8个RTD,每个RTD可以分别设置吗?
问题描述:
Sepam的温度模块MET148-2可以配合8个RTD,每个RTD可以分别设置吗?
所属产品线:
Sepam 20 系列
解决方法:
可以。每个RTD有两个单独的设定点,报警设定点和跳闸设定点。
首次发布日期:
2017/1/21
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Sepam 20 系列
探索更多
范围:
Sepam 20 系列