问题描述:
SFT2841中sepam20的断路器控制必须使用MES而sepam40系列的不需要,为什么?所属产品线:
Sepam 20 系列解决方法:
因为在2841的软件模块中20的断路器控制中加入了断路器位置的判断,而在40系列中,仅使用O1分闸时,是不需要判断断路器的分和位置,所以不需要必须加入MES,如果40系列使用合闸功能,则必须使用MES。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
因为在2841的软件模块中20的断路器控制中加入了断路器位置的判断,而在40系列中,仅使用O1分闸时,是不需要判断断路器的分和位置,所以不需要必须加入MES,如果40系列使用合闸功能,则必须使用MES。
是否有帮助?