我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Sepam 遥控分闸上位机操作一次,读取保护寄存器操作次数变化很大?
问题描述:
Sepam 遥控分闸上位机操作一次,读取保护寄存器操作次数变化很大?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

Sepam遥控输出继电器的动作与遥控命令有关。输出继电器接受到遥控命令执行输出动作,执行完毕后,如有下一条命令,继电器会继续执行输出。如果上位机的操作时对应的控制报文为持续发送而不是单条报文,则输出继电器必然在短时间内执行了多次。