我们今天能为您提供什么帮助?

P633两台订货号相同,并且参数设置相同,但是一台显示的是代码,另一台显示的是字符,是什么原因?

问题描述:
P633两台订货号相同,并且参数设置相同,但是一台显示的是代码,另一台显示的是字符,是什么原因?

所属产品线:
MiCOM Px30

解决方法:

P63X可以有两种显示方式,地址显示方式或文本显示方式,客户可以在面板上通过’C’键+‘左’键或’C’键+‘右’键在这两种显示方式之间切换,与其它参数设置没有关系。