sepam80继电保护装置中保护代码48是什么含义?
问题描述:
sepam80继电保护装置中保护代码48是什么含义?所属产品线:
Sepam 80 系列解决方法:
在IEC电力元件及保护代码解释中48为INCOMPLSTE SEQUENCE RELAY ,即操作顺序不全继电器,假设正常的起动运转或停机等顺序在预定的时间内,不正当地完成,它将使设备回复原态或断开位置,并加以闭锁。这与sepam80系列保护48/51RL,起动超时/转子堵转,并不冲突。
是否有帮助?


在IEC电力元件及保护代码解释中48为INCOMPLSTE SEQUENCE RELAY ,即操作顺序不全继电器,假设正常的起动运转或停机等顺序在预定的时间内,不正当地完成,它将使设备回复原态或断开位置,并加以闭锁。这与sepam80系列保护48/51RL,起动超时/转子堵转,并不冲突。
是否有帮助?