FA306649
FA306649
我们今天能为您提供什么帮助?
SFT2841中TMS 和10 I/Is切换的作用是什么?
问题描述:
SFT2841中TMS 和10 I/Is切换的作用是什么?
所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列
解决方法:
TMS 和10 I/Is切换只是反时限曲线的延时设定范围不同。
首次发布日期:
2017/1/21
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Sepam 20 系列
Sepam 40 系列
探索更多
范围:
Sepam 20 系列
Sepam 40 系列