我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Sepam60/80的端子E13的接地与功能接地是相同的作用吗?是否可以这两个端子短接后接地?
问题描述:
Sepam60/80的端子E13的接地与功能接地是相同的作用吗?是否可以这两个端子短接后接地?

所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

端子E13是确保人身安全的接地,使用2.5mm2的接地线。最大长度3m。

功能性接地是防止电磁干扰,必须使用横截面大于9mm2的扁平铜带,最大长度300mm。这两个接地端子要独立接地,不能先短接后接地。