我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam的遥控命令的执行方式?

问题描述:
Sepam的遥控命令的执行方式?

所属产品线:
Sepam 40 系列

解决方法:

遥控命令可以用下述两种方式执行

-直接模式:遥控命令在写入遥控字时执行。在遥控命令被确认后,程序自动将其清零。

-确认SBO(在操作之前选择模式):远程控制命令执行分为两个步骤,由发命令的主机进行选择,即在STC中写入相应位,读出该字并检查所做的选择。在TC字中写入相应位执行发出的命令。