我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX断路器 可以通过什么方式单独给mic5/6液晶屏供电?
问题描述:
NSX断路器 可以通过什么方式单独给mic5/6液晶屏供电?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

有两种方式。 方式一:口袋电池,直接插到脱扣单元上。 方式二:DC24V外部供电模块+ DC 24V电源接线端子+BAT电池模块(可选)。