AMP模拟电流表表头有两种刻度:1.3In和3In,分别用在什么场合?
问题描述:
AMP模拟电流表表头有两种刻度:1.3In和3In,分别用在什么场合?所属产品线:
模拟电流表AMP,电压表VLT解决方法:
1.3In用于配电回路,比如50/5的电流互感器对应的量程为0-65A(1.3*50=65A),对于3In刻盘,比如互感器为30/5对应量程为0-30-90A,0-30量程可以进行正常读取,30-90在刻盘上没有刻度,主要用于测电机启动电流是否超过90或者30,读不了精确值;同时也为了保护电流表的指针。
是否有帮助?