我们今天能为您提供什么帮助?

为何每台NWDC直流断路器均设有两个瞬时动作阈值调整旋钮?

问题描述:
每台NWDC直流断路器为何均设有两个瞬时动作阈值调整旋钮?

所属产品线:
MT/NW 1000V

解决方法:

因为每台断路器设有两个电流互感器,分别监测直流回路两极的电流, 接地系统不同会造成接地故障发生的情形不同, 有可能仅在某一极---正极(负极),产生故障电流, 如果仅在某一极装设电流互感器,则未装设电流互感器的那一极无法检测故障电流,无法实现保护及脱扣。
需要特别注意的是:两个瞬时动作阈值设置值必须相同。