我们今天能为您提供什么帮助?

Acti 9微型断路器可否远方遥控?

问题描述:
Acti 9微型断路器可否远方遥控?

所属产品线:
RCA

解决方法:

Acti 9第五代终端配电系统,首次实现终端配电的监测与控制。系列有多款远程控制设备,RCA远程控制附件,可实现对设备iC65的远程控制;Reflex iC60首款集成控制断路器,可实现对配电线路的远程控制,并有多种控制信号及控制模式可选。另外,通过Acti 9 Smartlink可实现终端配电线路的整体远程监测与控制。