我们今天能为您提供什么帮助?

如何更改MT的通讯地址?

问题描述:
如何更改MT的通讯地址?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于A型控制单元,同时按住两个按键3秒钟,出现默认地址47,按动箭头键可以更改,每按一次更改一次,出现所需要的值后,按住箭头键3秒钟,松手后进入下一个菜单。波特率,奇偶检验的设置同通讯地址。
对于P/H型控制单元,按住上排中间的键进入设置,通过上下箭头导航键进入Com setup,回车确认,可以通过上下箭头修改地址,通过回车键确认。波特率,奇偶校验的设置同通讯地址。