Sepam 20,40系列开关最多可以达到几入几出?如果不加其他模块本体上有几入几出?
问题描述:
Sepam 20,40系列开关最多可以达到几入几出?如果不加其他模块本体上有几入几出?所属产品线:
Sepam 20 系列解决方法:
20,40系列保护器最多可以做到10输入8输出.但是本体上只有4个输出.O1~O4.其中O1是断路器分闸,O2是禁止合闸.O3是自定义输出点.O4是看门狗.如果不订MES114系列的输入输出模块只能实现这些输出。
是否有帮助?


20,40系列保护器最多可以做到10输入8输出.但是本体上只有4个输出.O1~O4.其中O1是断路器分闸,O2是禁止合闸.O3是自定义输出点.O4是看门狗.如果不订MES114系列的输入输出模块只能实现这些输出。
是否有帮助?