我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何从Sepam 保护下载干扰记录; 必须使用SFT2841软件吗?
问题描述:
如何从Sepam 保护下载干扰记录;必须使用SFT2841软件吗?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

就地使用SFT2841软件从前面板或SFT2841软件在远程模式通过Modbus 协议在E-LAN网下载Comtrade文件

利用专用于远程监视和控制系统的软件,如能够执行Comtrade软件的SCADA从Sepam下载Comtrade文件。