我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
sepam系列在没加装输入输出模块的情况下功能是否可以设置为断路器控制?
问题描述:
sepam系列在没加装输入输出模块的情况下功能是否可以设置为断路器控制?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

不可以。因为在使用断路器控制功能时,需要采集断路器的状态量,而sepam本体上无输入点,所以必须使用输入输出模块