我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MICOM中P345如果要实现-注入式100%定子接地保护功能需要加装那些附件?
问题描述:
MICOM中P345如果要实现-注入式100%定子接地保护功能需要加装那些附件?

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

MICOM保护中P345如果要实现注入式100%定子接地保护功能需要加装:1)20Hz发生器;2)带通滤波器;3)400/5隔离CT。这三项在订货时只需要选择发生器和滤波器的安装方式即可。