我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
sepam80在使用SFT2841软件设置保护定值时,软件设置值后,装置面板显示与设置值不一致,是什么原因?
问题描述:
Sepam80在使用SFT2841设置相过流50/51定值时,发现如果SFT2841软件上设置为8.12kA,那么装置上显示为8.11kA,如果SFT2841软件上设置为8.11kA,那么装置上显示为8.10kA。除此之外其它的定值设置时都正常,是什么原因?

所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

这是SFT2841软件的一个小bug。对于40以上保护,使用SFT2841软件设置定值时都会有此问题。主要是刚好是这两个值的几率比较小,目前SFT2841软件没有修改。如果现场遇到确实是这两个定值,建议客户直接通过人机界面来设定,不要使用SFT2841软件。