我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam40/60/80系列的频率测量的范围是25-65Hz,是否意味着可以用于变频器后端?

问题描述:
Sepam40/60/80系列的频率测量的范围是25-65Hz,是否意味着可以用于变频器后端?

所属产品线:
Sepam 60 系列; Sepam 40 系列

解决方法:

不可以。尽管Sepam40、60、80系列的测量频率范围是25-65Hz,但是Sepam设计是用于50/60Hz的,不可以用于变频器后端。