我们今天能为您提供什么帮助?

AS12系列中压开关在SC6的基础上进行了何种改进?

问题描述:
AS12系列中压开关在SC6的基础上进行了何种改进?

所属产品线:
SC6中压开关

解决方法:

上部单元,完全符合国产XGN柜型结构,便于成套厂安装;

375mm与500mm两种柜宽可选;

短时耐受25KA/1s、20KA/3s两种规格可选;

更完整的产品系列。AS12-IS、AS12-QS、AS12-DS、AS12-CS、AS12-ES;

可选装气压表。