我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NS630b-1600大塑壳最多可以加装多少个OF,SD,SDE?
问题描述:
NS630b-1600大塑壳最多可以加装多少个OF,SD,SDE?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

NS630b-1600手动操作最多可以加装3个OF, 1个SD,1个SDE; NS630b-1600电动操作最多可以加装3个OF, 1个SDE, 不能加SD。