我们今天能为您提供什么帮助?

NSC和EZD各壳架等级产品接铜排的尺寸分别是多少?

问题描述:
NSC和EZD各壳架等级产品接铜排的尺寸分别是多少?

所属产品线:
Osmart NSC

解决方法:

NSC/EZD100 铜排宽度≤17mm,厚度2mm≤e≤6mm;
NSC/EZD160、250 铜排宽度≤25mm,厚度≤6mm;
NSC/EZD400 铜排宽度≤32mm,厚度≤10mm;
NSC/EZD630 铜排宽度≤32mm,厚度3mm≤e≤10mm;