我们今天能为您提供什么帮助?

110配线架RM110100PCC如何接线使用?连接器如何选择?

问题描述:
110配线架RM110100PCC如何接线使用?连接器如何选择?

所属产品线:
Actassi for Asia

解决方法:

答:该配线架直接装到19英寸机架上,从配线架一侧将大队数线缆连到连接器的接线端子上,然后使用五对打线工具进行打线,然后安装好标示卡和标示牌就可以使用了。选择连接器需要看连接器是4C还是5C的, 5C只是比4C多了一个鸭嘴型接口。4C和5C的连接器有单独包装和混合包装。