我们今天能为您提供什么帮助?

电话插座和电脑信息插座分别采用什么标准的插孔?

问题描述:
电话插座和电脑信息插座分别采用什么标准的插孔?

所属产品线:
Pieno丰尚系列

解决方法:

电话插座采用的RJ11,电脑信息插座采用的RJ45。RJ45是一个常用名称,指的是由IEC (60)603-7标准化, 使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头。IEC (60)603-7也是ISO/IEC 11801国际通用综合布线标准的连接硬件的参考标准。RJ11通常指的是6个位置(6针)模块化的插孔或插头。这种接插件没有国际化的标准,而且这个名称往往也用于4针版本的模块化接插件。