我们今天能为您提供什么帮助?

EPIC多媒体连接器有几种USB模块,其端口是否有充电功能?

所属产品线:
多媒体连接器

解决方法:

答:EPIC多媒体连接器有两种USB模块:

1)普通USB模块:无充电功能,后端可以连接电视。(对于部分品牌的电视机,在电视开启的时候,USB端口才有充电功能)

2)带充电功能的USB模块:模块需要配一个电源适配器使用。这个模块后端不能连接电视,只能做USB充电功能使用。