我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
C-Bus系统都有哪几类调光器,带负载能力各是多少?
问题描述:
C-Bus系统都有哪几类调光器,带负载能力各是多少?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

答:C-Bus系统有8路1A和4路2A导轨式调光器;4路5A,2路10A和1路20A老版专业级调光器;3路5A、10A,6路5A、10A和12路5A、10A通用调光器;3路5A、10A、20A,6路3A、5A、10A、20A和12路3A、5A、10A、16A、20A新版专业级调光器; 8路荧光灯数字式调光接口;4路模拟量输出模块。