我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安装了100多个C-BUS红外感应器5753L,但是发现感应器都不灵敏是怎么回事?
问题描述:
安装了100多个C-BUS红外感应器5753L,但是发现感应器都不灵敏是怎么回事?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

答:检查安装位置是否合理;接线是否正确;也有可能是某个区域的感应器装多了,如果某个感应器检测到人来,驱动负载灯亮,这个照度范围覆盖了安装在旁边的感应器,此时旁边的感应器误认为是照度值不满足驱动负载灯亮的条件,故没有触发;可以减少红外感应器的安装数量,并合理安排安装位置将会有所改善。