我们今天能为您提供什么帮助?

如何使用C-BUS和家电进行联动控制?

问题描述:
如何使用C-BUS和家电进行联动控制?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

答:如果控制家电设备,比如浴霸、油烟机等设备可以通过智能继电器模块进行控制,使用时建议在继电器下端增加接触器,通过接触器控制设备运行;
如果控制电视、空调等红外设备时,可以通过C-Bus的红外线学习模块,将家电自带的红外遥控器的信号学习到C-BUS系统中来,再通过红外线输出模块对家电设备进行控制。