我们今天能为您提供什么帮助?

KNX系统里带电流检测功能的开关模块是如何实现电流检测的?

问题描述:
KNX系统里带电流检测功能的开关模块是如何实现电流检测的?

所属产品线:
KNX

解决方法:

答:在ETS软件里面找到开关模块的current  detection选项,启用该功能,并对电流的参数进行设置,把该模块的2byte值赋给显示模块上(如触摸屏或者监控软件的display value对象)。