我们今天能为您提供什么帮助?

C-Bus的2路DALI网关接口模块5502DAL能带多少个DALI设备?DALI系统电源如何提供?DALI网关到镇流器的最远距离是多少?

问题描述:
C-Bus的2路DALI网关接口模块5502DAL能带多少个DALI设备?DALI系统电源如何提供?DALI网关到镇流器的最远距离是多少?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

答:2路;每路带64个DALI设备(共128个),需要在每个DALI线路上加DALI系统电源(DCDALP200),每个DALI网络的总线长度不能超过300m。