我们今天能为您提供什么帮助?

奥智Ezinstall无线开关面板的编程LED灯闪烁,如何清除开关和手持遥控器里面的程序?

所属产品线:
奥智Impress系列

解决方法:

答:清除开关的程序是一分钟内按Programe键6次;

清除遥控器的程序是将遥控器的Scene/Device选择开关置于Device位置;将后面的功能选择开关置于Prog.按下开关面板的编程按键,编程LED灯会亮为红色;此时按住遥控器的All Off键5秒则可以清除遥控器的程序。