我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
光缆是低烟无卤的,铜缆是CM的,这样可以吗?Multiplus跟Actassi的系列产品能兼容吗?
问题描述:
光缆是低烟无卤的,铜缆是CM的,这样可以吗?Multiplus跟Actassi的系列产品能兼容吗?

所属产品线:
Actassi for Asia

解决方法:

阻燃等级是低烟无卤还是CM,取决于安装环境;对于单独选配配线架来说,Multiplus系列跟Actassi系列产品不能兼容,如果选了Multiplus系列产品,则相关附件都要选择该系列的,否则安装不上,但对于整个布线系统来说同时有两个系列是可以的。