TWIDO的TWD系列扩展IO模块已停产替代型号是什么?新型号模模块与之前型号有什么不同?
问题描述:
TWIDO的TWD系列扩展IO模块已停产替代型号是什么?新型号模模块与之前型号有什么不同?所属产品线:
Twido解决方法:
利用TM2系列扩展模块替代,具体型号替代见下表:
不同之处在于功能改进:
TM2AMM6HT:输入内阻值提高到了 1Mohm,将适用于更多模拟量应用(尤其是连接变送器的应用)
TM2DMM8DRT– TM2DMM24DRF - TM2DRA8RT – TM2DRA16RT:增强了输出继电器的寿命,增强模块使用寿命
TM2DDO8TT:晶体管输出电流从 0.3A 增至0.5A,能够连接更多类型的负载
TM2DDO16TK– TM2DDO32TK:晶体管输出电流从0.1A增至0.4A,能够连接更多类型的负载
注:TM2外形尺寸与其替代的Twido模块一致
TM2接线图、连接方式与其替代的Twido模块一致
用TM2替代Twido扩展模块时,无需修改程序及系统配置
TM2扩展模块将同时适用于Twido系列可编程控制器、M218及M238系列可编程控制器的扩展需求
是否有帮助?