我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M2x8同HMI通过Somachine协议通信时,通过M2x8多重下载,可以给HMI下载程序,通过HMI是否可以给给M2x8下载程序?
问题描述:
M2x8同HMI通过Somachine协议通信时,通过M2x8多重下载,可以给HMI下载程序,通过HMI是否可以给给M2x8下载程序?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

M2x8通过Somachine协议与HMI通信时(连接好M2x8与HMI之间的通信电缆XBTZ9008),通过多重下载,M2x8编程电缆TCSXCNAMUM3P可给HMI下载程序,同样通过HMI下载电缆(XBTZG935)也可给M2x8下载程序,如果HMI带有以太网口,同样通过网线也可下载M2x8的程序,这样可以实现远程控制和维护。