我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys H系列是否有相不平衡保护?
所属产品线:
TeSys Hybrid

解决方法:

Tesys H有相不平衡保护.其动作情况如下:

  1. 如果电机电流与每相有33%的差异,则Tesys H将在2分钟内关闭输出,并且通过TRIP/ERR指示灯指示故障.

  2. 如果电机电流与每相有67%的差异,则Tesys H将在1.8秒内关闭暑促,并且通过TRIP/ERR指示灯指示故障.