ATV340哪些型号集成编码器接口卡,分别支持哪些输入类型?
问题描述:
ATV340变频器哪些型号集成编码器接口卡,分别支持哪些输入类型?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340以下型号集成编码器接口卡:
1,ATV340U07N4E…ATV340D22N4E 0.75-22KW
2,ATV340U07N4…ATV340D22N4 0.75-22KW
它们支持的输入类型有:RS422增量式(A/B/I)和正弦/余弦1Vpp (S/C)接口,电源电压5V、12V和24V。
是否有帮助?