Video:如何对VDI BOX路由型交换机模块扩容设置?
问题描述:
如何对VDI BOX路由型交换机模块扩容设置。所属产品线:
底盒及附件解决方法:
本视频主要介绍如何对VDI BOX路由型交换机模块的扩容设置。
以Detal5系列产品1个1进3出DC5V电源模块,1个路由型交换机模块,3个8口交换机模块为例:首先选择1进多出的DC5V电源模块,给路由型交换机模块,交换机模块分别进行供电,用两头都为圆口的电源线将各个模块连接好确保供电正常;
然后用网线将路由型交换机的3个LAN口分别和3个交换机模块上任意一个RJ45口连接,这样就使得整个网络扩展达到了22个.普通的6U箱体可以扩展到22个RJ45接口;
8U箱体可以扩展到34个RJ45接口;
10U箱体可以扩展到40个RJ45接口;
14U箱体可以扩展到58个RJ45接口。
是否有帮助?