我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用和设置VDI BOX路由型交换机模块?

问题描述:
如何使用和设置VDI BOX路由型交换机模块

所属产品线:
底盒及附件

解决方法:

本视频主要介绍如何使用和设置,以D5MGSWR05为例。

首先是外观功能介绍,正面有reset复位按钮此复位功能只有在通电状态下有效,电源指示(power)灯指示供电状态,5个网口状态指示灯灯亮代表网络正常不亮代表断线;背面有1个电源插口,1个WAN口用于连接外网和4个LAN口用于连接电脑,然后是设置介绍,首先路由器的默认IP地址是192.168.1.1,在确保电脑的IP地址也在此网段后,通过网线连接电脑和路由型交换机的LAN口,再通过IE浏览器访问默认IP地址进入设置界面,设置路由型交换机的用户名和密码(均为小写的admin)点击左上角的“”快速设置”然后点击”手动选择”下面会有4项选择分别是动态IP地址(用于公司集团网络),静态IP地址(网络运营商分配你的固定IP),PPPOE拨号上网,BigPond(澳大利亚网络公司专用)一般家里上网选择PPPOE,在此模式下面依次输入网络运营商给您的上网账号和密码后点击下一步完成设置。