我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何用面板开关在两地控制的介绍及接线?

问题描述:
如何用面板开关在两地控制的介绍及接线。

所属产品线:
开关和插座-暗装系列

解决方法:

本视频主要通过蓝韵单联双控型面板介绍如何在两地实现对灯的控制以及接线。

两地控制就是在两个地方实现对同一个负载的控制这需要两个双控开关来实现,首先在客厅安装一盏灯,在客厅和卧室分别安装一个单联双控开关,当在客厅的面板开灯了后回到卧室也能用卧室的面板将客厅的灯关掉,可以看出在任意一个地点都能对客厅的灯进行控制;然后就是接线第一个面板的COM端子接L线,L1,L2分别接到第二个面板的L1,L2,然后第二个面板的COM接到灯(负载),然后灯的另一根线再接到N线上由此完成接线.