Video:如何用面板开关在三地控制的介绍及接线?
问题描述:
如何用面板开关在三地控制的介绍及接线。所属产品线:
开关和插座-暗装系列解决方法:
本视频主要通过蓝韵单联双控型面板和中途开关面板介绍如何在三地实现对灯的控制以及接线。
三地控制就是在三个地方实现对同一个负载的控制这需要两个双控开关和一个中途开关来实现,首先在客厅安装一盏灯,在客厅和卧室分别安装一个单联双控开关,在第三个地方--厨房安装中途开关,当在3地任意一个面板将客厅的灯打开后,再在剩下任意一个地方就能将客厅的灯关掉,可以看出在任意一个地点都能对客厅的灯进行控制;
然后就是接线第一个面板的COM端子接L线,L1,L2分别接到中途开关的2,1端子上,然后中途开关的3,4端子连接第二个面板的L1,L2,然后第二个面板的COM接到灯(负载),然后灯的另一根线再接到N线上由此完成接线,如果想有更多的地方控制,那么可以连接多个中途开关方法是前一个中途开关的3,4对应下一个中途开关的2,1,以此类推完成多地控制接线。
是否有帮助?