我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用报警开关以及如何接线?

问题描述:
如何使用报警开关以及如何接线。

所属产品线:
开关和插座-暗装系列

解决方法:

本视频主要通过丰尚报警开关讲解报警开关的功能,组成部分以及接线。

首先报警开关是用来发出报警信号的产品分别由前面板,后端模块以及复位钥匙组成,当需要报警功能的时候按下前面板的红色按钮,取消报警的时候通过钥匙进行复位,报警开关一共有3个接线端子,分别是COM(公共端).NC(常闭点)NO(常开点)如果要接门铃报警信号,则接入NO,COM端子,如果需要常闭信号到报警系统,则接入NC,COM端子,是接入NC点还是NO点取决于负载特性即想要实现的报警功能