Video:如何对带开关的五孔插座控制?
问题描述:
如何对带开关的五孔插座控制。所属产品线:
开关和插座-暗装系列解决方法:
本视频主要介绍带开关的5孔插座所能实现的功能以及具体接线方法。
视频以蓝韵产品为例介绍,首先此类型的面板插座有2种不同的而功能可供用户选择功能一:开关控制本地插座;功能二,开关和插座分别控制负载即开关控制灯插座不受开关控制单独对外供电。接线方法:当想要实现功能一的时候电源火线先进COM端子,电源零线接N线端子,接地线接到接地端子;当想要实现功能二的时候电源火线分别接COM端子和L端子,零线接N线端子,负载接LOAD端子,接地线接到接地端子;如果是轻点产品开关和插座是一体化产品,要实现功能一,则电源火线接L1,电源零线接N,接地线接到接地端子;要实现功能二,电源火线接L,电源零线接N,接地线接到接地端子,负载接L1
是否有帮助?