我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对三相四线插座接线?

问题描述:
三相四线插座的介绍及接线。

所属产品线:
开关和插座-暗装系列

解决方法:

本视频主要介绍三相四线插座的功能和接线。

以如意三相四线插座为例讲解,首先三相四线插座是为三相大功率设备供电的,比如说空调;面板的正面是三横一竖的插孔以此来对应相应的插头,背面为L1,L2,L3和PE线共4个接线端子,L1,L2,L3分别接电源的A,B,C3根火线,PE线端子接接地线,要注意的是不要将N线误接线到PE线的端子上面。